Wie die Neuanordnung einer Montagelinie die Produktivität um bis zu 30 Prozent steigert.
Bei manuellen Montagearbeiten ist die Produktivitätssteigerung ein entscheidender Faktor, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Wer die vielen Vorteile von Lean-Production-Ansätzen wie dem One-Piece-Flow-Konzept hier nicht berücksichtigt, verliert schnell den Anschluss. Mit diesem Wissen wandte sich ein Kunde aus der Medizintechnik zur Umsetzung einer neuen Montagelinie an den item pluspartner Plan B. 1998 gegründet, hat sich das Unternehmen zu einem Allrounder im Sondermaschinenbau mit weltweiter Ausrichtung entwickelt.
Beispiel für One-Piece-Flow in der Produktion
Der Kunde benötigte eine Montagelinie, die es ihm ermöglicht, Arbeitsabläufe zu optimieren und Durchlauf- und Herstellungszeiten zu reduzieren. Das neue System sollte so flexibel beschaffen sein, dass verschiedene Produkte an einer Linie produziert werden können. Auf eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung wurde ebenfalls Wert gelegt. Inmitten der großen Auswahl an Produktionssystemen fiel es dem Kunden schwer, die optimale Lösung zu finden. Nach der Sichtung des vollständigen Anforderungsprofils schlug Plan B die Anordnung der Montagelinie als U-Linie und die Umstellung der Produktion nach dem One-Piece-Flow-Konzept vor.
Für optimierten Materialfluss
Zuverlässige Intralogistik für Lager und Versand: Entdecken Sie mit unserem Musterpaket die Möglichkeiten.
JETZT SICHERN
One-Piece-Flow-Prinzip: Definition und Anwendung
Das Konzept des One-Piece-Flow, auch „mitarbeitergebundener Arbeitsfluss“ genannt, wurde erstmals im Toyota-Produktionssystem eingesetzt. Damals bestand die bahnbrechende Idee darin, dass ein Mitarbeiter jedes Produktionsteil innerhalb eines Montageprozesses solange bearbeitet, bis dieses fertig ist. Auf der neuen Montagelinie des Kunden werden die verschiedenen Produkte nun ebenfalls an festgelegten Arbeitsplätzen und nach definierten Plänen gefertigt.
Ein Mitarbeiter startet bei der One-Piece-Flow-Montage an der ersten Station einer Zelle und begleitet ein Fertigungsteil in einem kontinuierlichen Produktionsprozess von Station zu Station. Sobald das Produkt an der letzten Station fertiggestellt ist, beginnt dieser den Prozess wieder von vorne. Um Start- und Endpunkt einer Zelle möglichst eng aneinander zu legen und die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern zu vereinfachen, bietet sich eine u-förmige Anordnung der einzelnen Montageplätze an: die U-Linie. Der Einsatz unseres Profilrohrsystems D30 lag für das Bremer Unternehmen aufgrund der guten Erfahrungen mit der Flexibilität und Robustheit unserer Lösungen nahe.
Vorteile von One-Piece-Flow für die Produktion
Ein wesentlicher Vorteil der nach Kriterien des One-Piece-Flow-Konzepts gestalteten Montagelinie liegt darin, dass die Bestände halbfertiger Erzeugnisse sinken und sich Durchlauf- sowie Herstellungszeiten erheblich reduzieren. Ein weiterer positiver Aspekt des One-Piece-Flow-Prinzips ist, dass die Mitarbeiter lernen, alle Abläufe an den einzelnen Arbeitsstationen zu beherrschen. Hierdurch werden Montageabläufe abwechslungsreicher und die Mitarbeiter des Kunden gehen motivierter an die Arbeit.
In der Summe verbessert sich beim Einsatz von One-Piece-Flow die Produktivität durch die vielen Vorteile einer solchen Montagelinie leicht um bis zu 30 Prozent. Auch bei dem Kunden von Plan B erhöhte sich der Wertschöpfungsanteil pro Mitarbeiter deutlich. Auf der anderen Seite sank durch One-Piece-Flow in der Montage die Zahl an Nacharbeiten, und Qualitätsprobleme traten weniger auf. Ein weiteres Plus des Systems ist seine Flexibilität: Die einzelnen Module der U-Linie können ständig erweitert oder geändert werden. So produziert der Kunde des item pluspartners jetzt an einer Montagelinie, die auch für zukünftige Herausforderungen gewappnet ist.
Sie interessieren sich für spannende Geschichten und Neuerungen aus der Welt der Lean Production? Dann haben wir das Richtige für Sie: Abonnieren Sie einfach den item Blog über die Box oben rechts!