Prozesse, so unterschiedlich sie auch ausfallen mögen, haben stets wiederkehrende Eigenschaften.
Beispielsweise erzeugen sie Emissionen (wie Lärm, Feuchtigkeit oder Staub) oder befinden sich in einer Umgebung, die ungünstig auf sie einwirkt. Daher werden Versorgungs-, Absaugungs- und IT-Systeme benötigt: Einhausungen lösen dieses Problem. XMS ist ein Baukastensystem, das speziell für die Erstellung von Einhausungen und Kabinen für Maschinen und Anlagen entwickelt wurde. Es lässt sich exakt an individuelle Prozesse und Applikationen anpassen. Die Rahmenkonstruktion ist verzugssicher, ausgesprochen belastbar und ermöglicht eine Einteilung in verschiedene Funktionsbereiche. In die Profile integrierte Leitungen, die geschützt in Kabelkanälen liegen, sorgen gleichzeitig für leichte Zugänglichkeit und sichere Abdeckung. Saubere Fertigung wird durch geschlossene Außenflächen und perfekt schließende Türen ermöglicht. Daher ist XMS auch ideal, wenn sensible Prozesse involviert sind, wie die beiden folgenden Beispiele aus der Praxis zeigen.
Probieren geht über bloßes Studieren
Praxisnahe Forschung wird an der Rheinischen Fachhochschule (RFH) Köln großgeschrieben. Dafür steht das LaborLaserTechnik LLT exemplarisch. Zahlreiche Projekte in den Bereichen Forschung und Entwicklung werden hier in Kooperation mit Hochschul-, Forschungs- und Industriepartnern durchgeführt. Eines der Hauptziele des Labors ist es, diese vielfältigen Partnerschaften im Sinne der Studierenden zu nutzen. Dementsprechend bilden sie oftmals die Grundlage für ambitionierte und zukunftsfähige Projekt- und Abschlussarbeiten. Auf diese Weise profitieren alle Beteiligten von dieser engen Verzahnung von Forschung und Industrie.
Lasermittelbereitstellung ist einer der Schwerpunkte des LaborLaserTechnik LLT. Alle dort vorhandenen Anlagen sind im Rahmen studentischer Arbeiten entstanden. Grundlage für die konstruierten Hochleistungsdiodenlaser-Anlagen ist der XMS Baukasten. Ausschlaggebend für diese Wahl waren nicht nur die hohe Flexibilität bei der Konstruktion, leichte Erweiterbarkeit und rasche Anpassung an veränderte Anforderungen. Auch die Türlösung, der sichere Schutz der Mitarbeiter vor den Lasern, Staubschutz nach innen und die Integration von Kabeln haben die Verantwortlichen überzeugt. Dazu trug auch das umfangreiche Sortiment an Zubehör bei. Somit sind die Anlagen optimal für künftige Weiterentwicklungen gewappnet.
Flexible Messumgebungen schaffen
Die Z-Laser Optoelektronik GmbH war 1985 der erste Anbieter hierzulande, der Laser für den Einsatz in der Industrie anbot. Mittlerweile ist das Unternehmen in vielen Bereichen Marktführer, etwa bei Pionierlasern in den verarbeitenden Industrien. Laser kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz. So können bestehende Arbeitsabläufe, beispielsweise beim Zuschnitt von Metall, Holz oder Textilien, signifikant präzisiert und vereinfacht werden. Auch in der Bildverarbeitung leisten Laser hilfreiche Dienste: So lassen sich optische Qualitätskontrollen mithilfe von Laserbeleuchtung automatisieren. Die räumlichen Konturen sowohl bewegter als auch unbewegter Objekte können auf diese Weise exakt erfasst werden.
Fertigungsprozesse optimal schützen
Die XMS Maschinenkabine für sichere Prozesse: Ein Anwenderbericht, drei Erfolgsgeschichten.
JETZT ANFORDERN
An mehreren Prüfständen führt Z-Laser ausgiebige Tests durch. Vor allem der große Messplatz für Linienlaser fällt sofort ins Auge. Der eigentliche Messplatz wurde mit schwarz-eloxierten Profilen aus unserem MB Systembaukasten gefertigt. Herum wurde eine Einhausung aus XMS gebaut, mit der entsprechenden Türlösung und Flächen, die den Messplatz zuverlässig verdunkeln können. Auf dem Messplatz ist eine Platte aus Granit befestigt, auf der wiederum die Messeinrichtungen installiert sind. Der getestete Laser lässt sich in alle Richtungen bewegen. Da die Innenkonstruktion nicht starr mit der Außenkonstruktion verbunden, sondern elastisch gelagert ist, können externe Vibration die Messergebnisse nicht verfälschen. Dank der Flexibilität der XMS-Profile ist zudem die Anpassung aufgrund veränderter Produktionsabläufe ein Leichtes. Zudem lässt sich die Einhausung problemlos wiederverwenden.
Wenn Sie immer über alle unsere Entwicklungen und sonstige Neuigkeiten aus dem (Sonder-)Maschinenbau auf dem neuesten Stand bleiben möchten, gibt es ein einfaches Mittel: Abonnieren Sie doch einfach den item Blog.