Für viele Smartphone-Nutzer gehören Apps fest zum Alltag. Auch für die Arbeit im Maschinenbau erweisen sich Apps für Ingenieure als sehr nützlich.
Aufwendige Berechnungen, komplexe Formeln, Fachvokabular – es verwundert nicht, dass sich App-Hersteller dem Maschinenbau angenommen haben. Gleichzeitig müssen natürlich Komplexität und Benutzerfreundlichkeit Hand in Hand gehen. Wir haben eine Liste mit zehn interessanten Apps für Ingenieure zum Fokus-Thema Maschinenbau zusammengestellt. Dabei reicht das Spektrum von Formelsammlungen über Wörterbücher und Passungsrechner bis hin zur Checkliste für Sicherheitsvorkehrungen.
1. FS Maschinenbau – Formelsammlung-App für Ingenieure
Von Entwickler Dennis Ording stammt diese praktische App. Es handelt sich dabei ebenso um eine umfangreiche Formelsammlung. Sie wird kontinuierlich um neue Formeln und Kategorien erweitert. Eine ideale Gedächtnisstütze in Form einer App für (angehende) Ingenieure also. Neben dieser kostenfreien Variante ist auch eine zusätzlich ausgebaute und zudem werbefreie Pro-Version erhältlich.
Download:
Für iOS
Download FS Maschinenbau Pro:
Für iOS
2. item Glossar
Das „item Glossar“ ist eine englisch-deutsche Wissensdatenbank, die sich speziell an Studenten des Maschinenbaus richtet. Gerade sie haben ja oft mit komplexen englischsprachigen Fachtexten zu tun. Ihnen sind die Einträge zu 26.000 Begriffen also eine große Hilfe. Aber bei einer adäquaten Übersetzung hört die App beileibe nicht auf: So wurden ungefähr 20.000 Beispielsätze eingefügt, basierend auf item-Dokumenten.
Download:
Für iOS
Für Android
3. MechTab
„MechTab“ ist ein Tabellenbuch für Mechaniker in App-Form. Hiermit können Schnittdaten, Gewinde, Toleranzen, Rauheiten und auch die Schlüsselweite bestimmt werden. Daneben gibt es auch einiges zum Nachschlagen: So sind etwa Tabellen für Längen- und Winkelmaße sowie Rundungen und Fasen abrufbar. Gerade für Zerspaner ist die kostenlose und werbefreie App bestens geeignet.
Download:
Für iOS
Für Android
4. TraceParts
Nicht nur für Ingenieure, sondern auch für Einkäufer ist diese App gut geeignet: Sie bietet CAD-Modelle in 3D von Hunderten von führenden Herstellern. Diese Modelle können durch den Nutzer kostenlos betrachtet und an die eigene Workstation geschickt werden. Alle gängigen CAD-Systeme (Autodesk®, Inventor®, SolidWorks®, CATIA® etc.) werden unterstützt.
Download:
Für iOS
Für Android
Schnell und einfach konstruieren
3D-Konstruktion ohne Zusatzsoftware im Webbrowser: Mit dem item Engineeringtool konstruieren Sie von überall per Drag-and-Drop und teilen Entwürfe mit Kollegen in aller Welt.
JETZT AUSPROBIEREN
5. Maschinen- und Anlagenbau Englisch<->Deutsch Fachwörterbuch Professional
Der Langenscheidt-Verlag tummelt sich jetzt auch im App-Bereich. Sein englisch-deutsches Wörterbuch für den Maschinen- und Anlagenbau fällt zwar mit knapp 80 Euro recht teuer aus. Dafür hat es jedoch einiges zu bieten: Ca. 217.000 Einträge, eine Übersetzungsfunktion innerhalb aller Smartphone-Anwendungen, die Möglichkeit, es offline zu nutzen, und vieles mehr. Eine abgespeckte Version der App für Ingenieure ist übrigens für rund 25 Euro erhältlich.
Download:
Für Android
6. Gewindesteigung
Mit der „Gewindesteigung“-App ist die Messung der Gewindesteigung von Schrauben ein Leichtes. Anstatt mühsam mit Papier und Linear zu Werke zu gehen, genügt hier das Auflegen auf das Smartphone-Display. Die Kalibrierung erfolgt dabei stets automatisch. Neben der metrischen Gewindesteigung können die US-Gewinde- und Schraubengröße bestimmt werden, gemäß NPT-Rohrgewinde und BSPT (Kegeliges Whitworth Rohrgewinde).
Download:
Für Android
7. ISO Passungen
Basierend auf ISO 286, bietet die App einen benutzerfreundlichen Passungsrechner. Neben der vollständigen ISO-Passung werden die Toleranzen für alle gängigen ISO-Toleranzklassen angezeigt. Zudem besteht die Möglichkeit, zwischen der metrischen Längeneinheit und der Inch-Angabe zu wechseln. Ebenfalls hilfreich: Für die am häufigsten genutzten Toleranzklassen kann man sich für Welle und Bohrung eine Beispielgrafik anzeigen lassen.
Download:
Für iOS
Für Android
3D CAD Modelle Maschinenbau
Diese App bietet Ingenieuren und Einkäufern aus dem Maschinen- und Anlagenbau sowie Automotive-Bereich direkten Zugang zu tausenden Komponenten aus mehr als 400 herstellerzertifizierten Katalogen international führender Unternehmen. Die App „3D CAD Modelle Maschinenbau“ ermöglicht die individuelle Konfiguration der CAD-Modelle durch den Nutzer sowie anschließenden kostenlosen Download. Sie sind zudem von den Herstellern zertifiziert und in allen wichtigen CAD-Formaten verfügbar.
Download:
Für iOS
Für Android
9. Formelsammlung-App von Duden
Analog zur Printausgabe der Formelsammlung des Cornelsen Verlag lassen sich in dieser App alle wesentlichen Formeln und Tabelle kompakt abrufen. Ganz gleich, ob Mathematik, Physik, Astronomie, Chemie, Biologie oder Informatik – die App hält über eine Suchfunktion wie auch Notiz- und Lesezeichenfunktion viele Daten bereit. Für 7,99 Euro ist die App für iOS und Android verfügbar.
Download:
Für iOS
Für Android
10. DWG FastView-CAD Viewer
Um schnell Längen von CAD-Zeichnungen zu messen oder Zeichnungen im Ansichts- oder Bearbeitungsmodus zu betrachten, eignet sich der „DWG FastView CAD Viewer“. Erstellung, Durchsuchen und Bearbeitung sind kostenfrei, zumal und es keine Begrenzung gibt, was die Dateigröße betrifft. Es ist auch möglich, neue Zeichnungen lokal zu erstellen. Ohne Registrierung ist diese App für Ingenieure auch offline verfügbar: Es lassen sich Zeichnungen aus E-Mails, Dropbox oder WebDAV öffnen und bearbeiten. Neben der Übertragung der CAD-Zeichnungen in das PDF-Format können die Zeichnungen auch in die gängigen Bildformate umgewandelt werden.
Download:
Für iOS
Für Android
Sie interessieren sich für die aktuellen Entwicklungen in der Welt des Maschinenbaus? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Abonnieren Sie einfach den item Blog über die Box oben rechts!