Wie die Kompatibilität des item toolpanel® Systems mit den item Systembaukästen eine unbegrenzte Anzahl von ergonomischen Lösungen ermöglicht.
Ob in einer klassischen Werkstatt oder in der industriellen Fertigung: Für effiziente Prozesse ist es unerlässlich, dass Werkzeuge und Materialien übersichtlich, platzsparend und vor allem nach ergonomischen Prinzipien angeordnet werden. Um dies zu gewährleisten, wurde eigens das item toolpanel® System entwickelt. Im Zentrum steht hierbei das beidseitig nutzbare Nutplattenprofil 8 mit 19 Systemnuten. Daran lassen sich entsprechende Komponenten des Haken- und Halter-Sortiments einfach anbringen. Somit können die Mitarbeiter die Platzierung ihrer Werkzeuge und ihres Zubehörs ganz anhand ihrer individuellen Anforderungen vornehmen. Ein weiterer Vorteil des modularen item toolpanel® Systems besteht darin, dass sämtliche Komponenten vollständig kompatibel zu den item Systembaukästen sind. So entstehen ergonomische Lösungen aus einem Guss.
Ergonomie lohnt sich
Eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung verbindet Wirtschaftlichkeit und Humanität: Erfahren Sie im Whitepaper, wie Sie Durchlaufzeiten erhöhen und Ausfallzeiten senken.
JETZT SICHERN
Mit wenigen Schritten zum ergonomischen Dreiklang
Hier ist an erster Stelle das item Arbeitsplatzsystem zu nennen, mit dem man einem der häufigsten Probleme im Rahmen der manuellen Montage proaktiv begegnen kann. Aufgrund der einseitigen Körperhaltung entstehen bei dieser Tätigkeit schnell langwierige Rückenschmerzen. Wenn der Werker dagegen an einem elektrisch höhenverstellbaren Arbeitstisch ergonomisch arbeitet, ist er in der Lage, diesen exakt an seine Körpergröße anzupassen und bei Bedarf zwischen Steh- und Sitzposition zu wechseln. Daneben ist auch die Rolle eines ergonomischen Arbeitsstuhls nicht zu unterschätzen. Dieser muss ebenfalls individuell und stufenlos verstellbar sein, wie es beim item Arbeitsplatzsystem der Fall ist, um den Rücken jedes einzelnen Mitarbeiters zu entlasten. Aufgrund der durchgängigen Kompatibilität des item toolpanel® Systems lässt sich dessen Nutplattenprofil direkt in bestehende oder neue ergonomische Arbeitsplätze integrieren.
Die item SystemMobile zeichnen sich durch geringes Eigengewicht, hohe Tragfähigkeit und ein optimiertes Fahrgestell aus.
Insgesamt entsteht so ein ergonomischer Dreiklang – individuelle und variable Anpassung von Tisch, Stuhl und Materialanordnung. Auch beim Transport von Werkzeugen, Kisten und Waren müssen bei der Ergonomie keine Abstriche gemacht werden: Die item SystemMobile zeichnen sich durch geringes Eigengewicht, hohe Tragfähigkeit und ein optimiertes Fahrgestell aus. Insgesamt gibt es vier Grundmodelle, aus denen bis zu 1,3 Millionen Varianten kombiniert werden können. Die Bauform SystemMobile L ist optimal dafür geeignet, um Arbeitsplätze zu erweitern. Hierbei werden die Arbeitsmaterialien möglichst nah zum jeweiligen Mitarbeiter gebracht, was einen direkten und ergonomischen Zugriff ermöglicht. Aber auch andere Varianten eignen sich dafür, wie die mobile Werkzeugwand auf Basis des SystemMobils T beweist.
In den verschiedensten Bereichen ergonomisch arbeiten
Der item MB Systembaukasten ist die Lösung für alle konstruktiven Aufgaben im Maschinen- und Betriebsmittelbau. Dank der gleichermaßen leichten und stabilen Aluminiumprofile und einfach zu handhabenden Verbindungstechnik („Schrauben statt schweißen“) entstehen damit seit Jahrzehnten Konstruktionen für vielfältige Einsatzgebiete. Mit dem item toolpanel® System lässt sich jetzt der Aspekt der Werkzeugbereitstellung gemäß aktuellster ergonomischer Prinzipien passgenau integrieren. Dies gilt auch für den item Lean Production Systembaukasten, dessen Profilrohrsystem D30 speziell für den Einsatz im Betriebsmittelbau gemäß den Methoden der schlanken Produktion entwickelt wurde. Ohnehin ist die Nähe von Ergonomie und Intralogistik groß – und die Integration des item toolpanel® Systems somit folgerichtig.
Sie möchten immer über alle Neuigkeiten aus der item Welt Bescheid wissen? Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!