Inscription à la newsletter

Comment la numérisation change la construction

Comment la transformation numérique et l’ingénierie numérique simplifient le travail de conception et impactent les profils d’exigences pour les concepteurs.  

L’une des principales promesses de la numérisation est la disponibilité rapide et complète des données via la collecte, la fourniture et l’échange numériques. La bonne et très bonne disponibilité des données CAO sur les composants permet d’accélérer directement l’avancement du projet de conception 3D. Combinée à des réunions Web simples et rapides pour trouver des accords, la numérisation en génie mécanique entraîne un avancement plus rapide et souvent parallèle du projet. La conception est donc particulièrement concernée par la numérisation. Dans ce contexte, les profils d’exigences pour le travail des concepteurs évoluent et certaines compétences non techniques deviennent de plus en plus importantes.

La numérisation et la construction vont bien ensemble

Pour la construction pratique, le fait que les constructeurs mettent à disposition des données 3D sur tous les composants de manière directe et clairement structurée, constitue déjà un avantage significatif en termes d’efficacité. À moyen terme, de nouveaux outils et configurateurs en conception 3D seront nécessaires pour faire face à l’augmentation continue de la charge de travail dans la construction. Ceux-ci doivent être intuitifs et faciles à utiliser, simplifier des tâches complexes et apporter au final des avantages évidents en termes de productivité par rapport aux solutions de conception 3D connues. Les concepteurs ont à leur disposition des outils d’ingénierie numériques, tels que l’outil d’ingénierie item. Cela permet de résoudre les tâches standards récurrentes beaucoup plus rapidement que dans l’environnement CAO normal.

La connaissance de l’anglais est l’exigence minimale absolue.

Des connaissances de base dans le domaine numérique et une expérience pratique de la conception 3D deviennent les conditions préalables de base du métier de concepteur à l’heure de la numérisation. Les capacités à effectuer des recherches d’informations de manière autonome et de travailler en équipe sont plus demandées que jamais. En raison de l’échange numérique techniquement simple des données de conception, le travail d’équipe peut également être synonyme de collaboration sur différents continents. Cela nécessite des compétences linguistiques appropriées. La connaissance de l’anglais est l’exigence minimale absolue et ne sera plus suffisante à l’avenir. Des compétences en langue chinoise deviennent de plus en plus importantes, comme le montre l’initiative « Made in China 2025 », souvent comparée à l’industrie 4.0. Seule une compétence interculturelle appropriée garantit la fluidité nécessaire dans les relations avec les partenaires de coopération et les clients d’autres cultures.

Numérisation de la conception : des exigences modifiées

Les concepteurs modernes doivent devenir généralistes en raison de la numérisation de la conception : ils doivent être en mesure de répondre avec succès aux exigences de plus en plus dynamiques des clients et d’interpréter rapidement et correctement les conceptions d’un tiers. La combinaison de la mécanique, de l’électronique et des logiciels devient généralement plus étroite. Cela donne par ailleurs naissance à de nouveaux intitulés de poste pour les spécialistes ayant des compétences informatiques dans le domaine des nouvelles solutions logicielles de conception 3D. Avec la complexité croissante des conceptions, le concepteur devient un facteur dans la planification de la production, en participant au moins à la détermination des temps d’assemblage. À l’avenir, le concepteur sera confronté à des tâches de coordination supplémentaires et assumera le rôle de chef de projet dans des domaines particuliers.

Le point clé, ce sont davantage les compétences de base en informatique qu’une spécialisation concrète.

Pour ce qui est de la question des qualifications nécessaires en ingénierie mécanique numérisée, les compétences informatiques ont toujours la plus haute priorité. Mais à quoi faut-il exactement s’attendre en tant que concepteur ? Le point clé, ce sont davantage les compétences de base en informatique qu’une spécialisation spécifique. Le profil des exigences de base est en train de s’élargir et le savoir-faire numérique devient progressivement une exigence de base. Les employés ayant une formation adaptée ou une expérience pratique ont un avantage certain. Les concepteurs n’ont pas nécessairement besoin de connaître en détail le logiciel de leur nouvel employeur. L’important, c’est qu’ils maîtrisent les connaissances de base en conception 3D et qu’ils ont la capacité de transférer ces connaissances.